国際単位系 SI

国際単位系(SI)の使い方と、各単位の換算率表を掲載しています。

このページは、JIS Z 8203(2000)より抜粋したものです。

国際単位系(SI)とその使い方

適用範囲

この規格は、国際単位系(SI)および国際単位系による単位の用い方並びに国際単位系による単位と併用する単位および併用してよい単位について規定する。

用語と定義

この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。

  • 国際単位系(SI):国際度量衡総会で採用され勧告された一貫した単位系。基本単位、補助単位およびそれから組立てられる組立単位並びにそれらの10の整数乗倍からなる。SIは、国際単位系の略称である。
  • SI単位:国際単位系(SI)の中の基本単位、補助単位および組立単位の総称。
  • 基本単位:表「基本単位」に示すものを基本単位とする。
  • 補助単位:表「補助単位」に示すものを補助単位とする。

基本単位

単位の名称単位記号定義
長さメートルmメートルは、\(\frac{1}{299\ 792\ 458}\)秒の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。
質量キログラムkgキログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい。
時間s秒は、セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9 192 631 770周期の継続時間。
電流アンペアAアンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流。
熱力学温度ケルビンKケルビンは、水の三重点の熱力学温度の\(\frac{1}{273.16}\)。
物質量モルmolモルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子*または要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る)で構成された系の物質量とし、要素粒子または要素粒子の集合体を特定して使用する。
光度カンデラcdカンデラは、周波数540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が\(\frac{1}{683}\)ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。

* ここでいう要素粒子とは、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子。

補助単位

単位の名称単位記号定義
平面角ラジアンradラジアンは、円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る2本の半径の間に含まれる平面角。
立体角ステラジアンsrステラジアンは、球の中心を頂点とし、その球の半径を一辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角。

組立単位:基本単位及び補助単位を用いて代数的な方法で(乗法・除法の数学記号を使って)表わされる単位を組立単位とする。
なお、固有の名称をもつ組立単位は、表「固有の名称をもつ組立単位」のとおりとする。

例:基本単位から出発して表される組立単位の例

名称記号
面積平方メートルm2
体積立方メートルm3
速さメートル毎秒m/s
加速度メートル毎秒毎秒m/s2
波数毎メートルm-1
密度キログラム毎立方メートルkg/m3
電流密度アンペア毎平方メートルA/m2
磁界の強さアンペア毎メートルA/m
(物質量の)濃度モル毎立方メートルmol/m3
比体積立方メートル毎キログラムm3/kg
輝度カンデラ毎平方メートルcd/m2

固有の名称をもつ組立単位

名称記号基本単位もしくは補助単位による組立方または他の組立単位による組立方
周波数ヘルツHz1Hz=1s-1
ニュートンN1N=1kg・m/s2
圧力、応力パスカルPa1Pa=1N/m2
エネルギー、仕事、熱量ジュールJ1J=1N・m
仕事率、工率、動力、電力ワットW1W=1J/s
電荷、電気量クーロンC1C=1A・s
電位、電位差、電圧、起電力ボルトV1V=1J/C
静電容量、キャパシタンスファラドF1F=1C/V
電気抵抗オームΩ1Ω=1V/A
コンダクタンスジーメンスS1S=1Ω-1
磁束ウェーバWb1Wb=1V・s
磁束密度、磁気誘導テスラT1T=1Wb/m2
インダクタンスヘンリーH1H=1Wb/A
セルシウス温度セルシウス度または度1t℃=(t+273.15)k
光束ルーメンlm1lm=1cd・sr
照度ルクスlx1lx=1lm/m2
放射能ベクレルBq1Bq=1s-1
吸収線量グレイGy1Gy=1J/kg
線量当量シーベルトSv1Sv=1J/kg

SI単位の10の整数乗倍

接頭語:SI単位の10の整数乗倍を構成するための倍数、接頭語の名称および接頭語の記号は、表「接頭語」による。

接頭語

単位に乗ぜられる倍数名称記号
1018エクサE
1015ペタP
1012テラT
109ギガG
106メガM
103キロk
102ヘクトh
101デカda
10-1デシd
10-2センチc
10-3ミリm
10-6マイクロμ
10-9ナノn
10-12ピコp
10-15フェムトf
10-18アトa

SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表

青い背景色の列がSIによる単位である。

最新更新年月日: 2023年6月23日
※ 本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しています。

最近見た記事